工具与软件:
您好!
TPS922052在启动过程中会出现问题。 电感电流需要在 PWM 引脚上施加几个脉冲、才能稳定在设定的1A 电流。
为避免软启动、在启动期间会向 PWM 引脚发送6us 脉冲。 为了避免进入休眠模式、每50ms 发送一个200ns 脉冲。
此设置在旧的原型中有效、但在使用新的原型(仅布局更改、相同的原理图)时、我们发现了这个问题。 由于在下拉时 SW 引脚会立即释放、因此驱动器看起来在任意限制条件下运行。
黄色:第一个 PWM 脉冲期间的开关节点。

请检查并告诉我问题可能出在哪里。
谢谢!
Philipp