This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:器件引脚 SW 经常短路

Guru**** 2550510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477773/tps61022-device-pin-sw-gets-shorted-very-frequently

器件型号:TPS61022

工具与软件:

我使用的是 TPS61022 A 升压转换器 提供 5V 而不是 A USB-C 端口 主要用于为移动设备充电。 系统的规格如下:

  • 输入电压(VIN): 3.7V 额定锂离子电池
  • 电感: 具有11A 饱和电流的1µH
  • 输出电容(VOUT): 3个10µF
  • 加载: USB-C 端口提供高达1.5A 的电流

电路设计遵循 TI 推荐的参考设计、但我遇到了一个严重故障:

  • 当 USB 设备插入端口时、TPS61022失败。
  • 此故障会导致 SW 引脚对地短路。
  • 当 VOUT 已经处于运行状态并且之后连接负载时、就会发生该问题。

我附上了原理图和 PCB 布局供您审阅。

谢谢
Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gabriele:

    您是否使用全带宽测试了 SW 尖峰? 尖峰是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我已经附上示波器图像供您参考。

    1. 第一幅图像: 显示了 SW 引脚尖峰 输出激活和 空载 互联
    2. 第二幅图像: 捕获 A 在元件发生故障前达到峰值 (通过 USB-C 连接移动电话后发生)
    3. 第三张图片: 显示 在连接负载情况下观察到的一系列尖峰 并在降低至的电感之后进行开关 680nH . 连接并断开 USB-C 后、该组件出现故障

    如果您需要任何其他详细信息或测量、请告诉我。

    此致、
    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所示、SW 尖峰极高、高于最大值。 器件被触发的可能性很高。 您是否可以将输出电容器放置在更靠近 OUT 引脚的位置并添加 RC 缓冲器来减轻 SW 尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我知道 SW 尖峰超过了最大限值、并且我同意添加 RC 缓冲器有助于缓解这一问题。

    您能否为缓冲器电路中的电阻器和电容器提供建议值? 此外、您建议将其定位在何处以获得最佳效果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考此设计 RC 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有看到任何附加的文件或链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一个:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想提供有关我们最新测试的最新信息。

    具体方法是将输出电容增加到 3x22µF μ A 、我们观察到 尖峰水平也得到改善 、现在就在附近 7V . 此外、还有元件 似乎不再失败 表明这一变化提高了稳定性。

    为了进一步减少尖峰、我还实施了 RC 缓冲器 根据 德州仪器(TI)应用报告 、使用 3.3nF 和6.8Ω . 在该设置中、尖峰进一步降低至约 6.7V .

    如果您有任何其他建议、请告诉我。

    谢谢!  
    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gabriele:

    好极了。 到目前为止,这是我的所有建议.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于、您有什么建议吗 PCB 布局 以进一步优化尖峰降低和整体性能? 有关布线、接地或元件放置的任何见解都非常宝贵。

    目前、我们有一个 5V 平面 我们有 新修订版本中的可用空间 该设计是一个不错的选择。

    期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    实际上  ,我们建议放置一个小电容器( 0402封装)放置0805或0603封装,这是更好地减少路由到第一个 COUT。