This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:电流检测

Guru**** 2384160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478910/bq27427-current-sense

器件型号:BQ27427

工具与软件:

您好!

1.是否可以使用内置的1mA 感测电阻检测到7mΩ 的电流消耗? 我想知道这是否可行、因为数据表中仅介绍了最大值。

2.如果可能的话,请告诉我检测的准确性。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie、

    监测计可以检测到低至1mA 的情况、并可精确至1mA

    此致、

    Adrian