请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427 工具与软件:
您好!
1.是否可以使用内置的1mA 感测电阻检测到7mΩ 的电流消耗? 我想知道这是否可行、因为数据表中仅介绍了最大值。

2.如果可能的话,请告诉我检测的准确性。
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
1.是否可以使用内置的1mA 感测电阻检测到7mΩ 的电流消耗? 我想知道这是否可行、因为数据表中仅介绍了最大值。

2.如果可能的话,请告诉我检测的准确性。
此致、
Nishie