工具与软件:
嗨、团队:
我们的客户希望控制 VCONN 开关、以使用 USB typs-C 连接器的 VCONN 引脚进行通信。
他们希望通过 I2C 通信控制 VCONN 开关的开/关。
这是否能够在该器件中进行控制?
如果使用 VCONN 线路进行通信(引脚状态可变至高/低)、该操作是否会影响 TPS65994AE 的运行?
请提供您的意见。
此致、
Teritama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我们的客户希望控制 VCONN 开关、以使用 USB typs-C 连接器的 VCONN 引脚进行通信。
他们希望通过 I2C 通信控制 VCONN 开关的开/关。
这是否能够在该器件中进行控制?
如果使用 VCONN 线路进行通信(引脚状态可变至高/低)、该操作是否会影响 TPS65994AE 的运行?
请提供您的意见。
此致、
Teritama
您可以使用以下链接申请访问: https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN
您无法使 VCONN 成为变量。 连接过程中是否存在。 必须重置连接才能更改此行为。
谢谢!
Chris
大家好、Chris-San、
>您可以通过以下链接申请访问: https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN
⇒、我了解 TPS65994-DESIGN 文件中包含 TRM。 我请求访问此文件、但它不会将状态从"待处理"更改为"待处理"。
我们是否需要 申请其他东西?

>不能使 VCONN 变量。
⇒我明白了。 我知道、使 VCONN 变为变量很困难、因此不建议这么做。
>连接过程中存在或不存在。 必须重置连接才能更改此行为。
⇒这是否意味着连接复位不是由 VCONN 变量引起的、并且在我们控制 VCONN 行为的情况下、我们必须复位 TPS65994AE 以进行正常操作?
如果我们重置连接、是否需要手动控制来重新建立连接?
此致、
Teritama
是否需要像使用调整符那样重置连接?
需要重置连接。 PD 将检测 VCONN 上的 Rp 值并复位连接。
谢谢。 我明白了。
另外两个问题呢?
>我请求访问此文件、但它不会将状态从"待处理"更改为"待处理"。
>我们是否需要 申请其他东西?
>这是否意味着连接重置不是由 VCONN 变量引起的、在我们控制 VCONN 行为的情况下、我们必须重置 TPS65994AE 以实现>正常运行?
>如果我们重置连接,是否需要手动控制来重新建立连接?
很抱歉多次问您。 请支持我们来解决客户的疑问。
此致、
Teritama
访问权限通常在几天内授予。 请再次检查、这样您就可以访问该文件了。
>我们是否需要 申请其他任何产品?
不!
如果重置连接、是否需要手动控制以重新建立连接?
我不理解这个问题。
>这是否意味着连接复位不是由 VCONN 变量引起的?在我们控制 VCONN 行为的情况下、我们必须重置 TPS65994AE 以实现>正常运行?
如果 PD 更改了 VCONN 电源或 PD 控制之外的某种情况导致 VCONN 存在、连接将复位。 两者都将导致复位、因为在典型的 USB-USB PD 连接中、这不应发生变化。
谢谢!
Chris
>我不理解这个问题。
⇒我们需要了解何时发生连接复位、VCONN 电源将停止、直到来自外部 MCU 到 TPS65994AE 的任何命令输入或电源重新启动自动。
哪项正确?
>如果 PD 更改了 VCONN 电源、或者 PD 控制范围之外的情况导致 VCONN 存在、Connection 将重置。 两者都将导致复位、因为在典型的 USB-USB PD 连接中、这不应发生变化。
⇒我明白。
此致、
Teritama
如果 VCONN 因寄存器更改而关闭、则 VCONN 不会自动重新启动。 如果 VCONN 打开、VCONN 将自动恢复。
大家好、Chris-San、
感谢您的鼎力相助。 我理解。
总之、以下是关闭来自寄存器的 VCONN 时的操作、我的理解是否正确?
(基于通用串行总线 Type-C 电缆和连接器规范1.3版中的"图4-15连接状态图:DRP")
当 Type-C 状态处于 Attached.SRC 时、通过寄存器设置将 Vconn 设置为 OFF。
TPS65994AE 中发生复位、VBUS 输出停止。
转换为 Unattached.SNK 或 Unattached.SRC 状态、并且检测到连接将由 CC 引脚确定。
4.转换到 AttachWait.SRC→Attached.SRC 状态、 VBUS 输出恢复、但 Vconn 不会自动恢复。

此外、当高于2时。 相位、TPS65994AE 上两个 USB 端口上是否都发生复位?
此致、
Teritama