This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:关于 VCONN 开关控制

Guru**** 2579375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467778/tps65994ae-about-vconn-switch-control

器件型号:TPS65994AE

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户希望控制 VCONN 开关、以使用 USB typs-C 连接器的 VCONN 引脚进行通信。

他们希望通过 I2C 通信控制 VCONN 开关的开/关。

这是否能够在该器件中进行控制?

如果使用 VCONN 线路进行通信(引脚状态可变至高/低)、该操作是否会影响 TPS65994AE 的运行?

请提供您的意见。

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用0x27中的此设置打开/关闭该按钮:

    但将其关闭会导致连接复位。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris-San、

    感谢您的答复。

    我们如何阅读此电阻器说明? 我在 TI.com 上找不到此器件的技术参考手册。

    >但关闭此功能将导致连接重置。

    Δ V⇒是由 VCONN 电压超过/低于任何 CC 引脚阈值的可保护性引起的。 我的理解是否正确?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris-San、

    很抱歉多次问您。

    然而,你能给你的意见以上?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下链接申请访问: https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN

    您无法使 VCONN 成为变量。 连接过程中是否存在。 必须重置连接才能更改此行为。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris-San、

    >您可以通过以下链接申请访问: https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN
    ⇒、我了解 TPS65994-DESIGN 文件中包含 TRM。 我请求访问此文件、但它不会将状态从"待处理"更改为"待处理"。  
    我们是否需要 申请其他东西?

    >不能使 VCONN 变量。
    ⇒我明白了。 我知道、使 VCONN 变为变量很困难、因此不建议这么做。

    >连接过程中存在或不存在。 必须重置连接才能更改此行为。
    ⇒这是否意味着连接复位不是由 VCONN 变量引起的、并且在我们控制 VCONN 行为的情况下、我们必须复位 TPS65994AE 以进行正常操作?
    如果我们重置连接、是否需要手动控制来重新建立连接?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 VCONN 设置为禁用电阻器设置并通过外部电路操作更改高电平/低电平、是否需要与使用电阻器的情况相同地复位连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是必需的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该答案是指哪个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否需要像使用调整符那样重置连接?

    需要重置连接。 PD 将检测 VCONN 上的 Rp 值并复位连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我明白了。

    另外两个问题呢?

    >我请求访问此文件、但它不会将状态从"待处理"更改为"待处理"。  
    >我们是否需要 申请其他东西?

    >这是否意味着连接重置不是由 VCONN 变量引起的、在我们控制 VCONN 行为的情况下、我们必须重置 TPS65994AE 以实现>正常运行?
    >如果我们重置连接,是否需要手动控制来重新建立连接?

    很抱歉多次问您。 请支持我们来解决客户的疑问。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问权限通常在几天内授予。 请再次检查、这样您就可以访问该文件了。  

    >我们是否需要 申请其他任何产品?

    不!

    如果重置连接、是否需要手动控制以重新建立连接?

    我不理解这个问题。  

    >这是否意味着连接复位不是由 VCONN 变量引起的?在我们控制 VCONN 行为的情况下、我们必须重置 TPS65994AE 以实现>正常运行?

    如果 PD 更改了 VCONN 电源或 PD 控制之外的某种情况导致 VCONN 存在、连接将复位。 两者都将导致复位、因为在典型的 USB-USB PD 连接中、这不应发生变化。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >我不理解这个问题。  

    ⇒我们需要了解何时发生连接复位、VCONN 电源将停止、直到来自外部 MCU 到 TPS65994AE 的任何命令输入或电源重新启动自动。
    哪项正确?

    >如果 PD 更改了 VCONN 电源、或者 PD 控制范围之外的情况导致 VCONN 存在、Connection 将重置。 两者都将导致复位、因为在典型的 USB-USB PD 连接中、这不应发生变化。

    ⇒我明白。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="386772" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467778/tps65994ae-about-vconn-switch-control/5646241 #5646241"]⇒我们想知道何时发生连接复位、VCONN 电源停止直至从外部 MCU 向 TPS65994AE 输入任何命令或电源重新启动自动序列。

    如果 VCONN 因寄存器更改而关闭、则 VCONN 不会自动重新启动。 如果 VCONN 打开、VCONN 将自动恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris-San、

    感谢您的鼎力相助。 我理解。

     总之、以下是关闭来自寄存器的 VCONN 时的操作、我的理解是否正确?
    (基于通用串行总线 Type-C 电缆和连接器规范1.3版中的"图4-15连接状态图:DRP")

    当 Type-C 状态处于 Attached.SRC 时、通过寄存器设置将 Vconn 设置为 OFF。

     TPS65994AE 中发生复位、VBUS 输出停止。

    转换为 Unattached.SNK 或 Unattached.SRC 状态、并且检测到连接将由 CC 引脚确定。

    4.转换到 AttachWait.SRC→Attached.SRC 状态、 VBUS 输出恢复、但 Vconn 不会自动恢复。

    此外、当高于2时。 相位、TPS65994AE 上两个 USB 端口上是否都发生复位?

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步骤1至4是正确的。 此外、更改寄存器0x27时、两个端口上都会进行复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris-San、

    感谢您的回答。 它决定了情绪。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助!