This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:RICHG 电阻值和容差之间的关系

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474855/bq25306-relationship-between-richg-resistance-value-and-tolerance

器件型号:BQ25306

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ25306并且有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

该容差随外部电阻值(RICHG)而变化。

数据表列出了三种图形。

我想知道其他电阻值的容差、因此请告诉我。

正考虑使用130kΩ 和47kΩ。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    我们正在努力解决此问题、我们将回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    其他电阻值的容差不可用。 通常、电流越高、电流精度越高。  

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的答复。

    未提供其他电阻值的容差。 通常、电流越高、电流精度越高。  [报价]

    我理解。  

    (1) 47kΩ 位于40.2kΩ 和78.7kΩ 之间。 是否可以考虑分摊的价值?

    还是最好考虑较差的值(78.7kΩ)

    (2)对于130kΩ、电流小于78.7kΩ 的电流、因此预计误差更大。

    您能告诉我近似值吗?

    是否可以预期约为±30%?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信一:

    (1)对于78.7k Ω、请使用较差精度的数字。

    (2)没有可用的测试数据。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的答复。

    我理解。

    我和客户分享了一些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi