请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25306 工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 BQ25306并且有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
该容差随外部电阻值(RICHG)而变化。
数据表列出了三种图形。
我想知道其他电阻值的容差、因此请告诉我。
正考虑使用130kΩ 和47kΩ。

ーーー μ A
感谢您提前提供的大力帮助。
此致、
Shinichi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Ning、
感谢您的答复。
未提供其他电阻值的容差。 通常、电流越高、电流精度越高。 [报价]我理解。
(1) 47kΩ 位于40.2kΩ 和78.7kΩ 之间。 是否可以考虑分摊的价值?
还是最好考虑较差的值(78.7kΩ)?
(2)对于130kΩ、电流小于78.7kΩ 的电流、因此预计误差更大。
您能告诉我近似值吗?
是否可以预期约为±30%?
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
Shinichi