主题中讨论的其他器件: LM5171
工具与软件:
尊敬的专家:
我想使用 LM5170驱动 GaN FET。 由于 LM5170的 PWM 输出电压为9~ 12V、但 GaN FET 需要5V
因此、我 将使用 GaN 驱动器 LM1205来传输电压、然后需要禁用高侧自举功能。
只是想确保我的设计是否正确?
"HB1和 HB2引脚连接到 VCC / SW1、SW2引脚接地。"
原理图如下所示:
 
  

希望很快收到您的反馈。
此致!
Lucien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我想使用 LM5170驱动 GaN FET。 由于 LM5170的 PWM 输出电压为9~ 12V、但 GaN FET 需要5V
因此、我 将使用 GaN 驱动器 LM1205来传输电压、然后需要禁用高侧自举功能。
只是想确保我的设计是否正确?
"HB1和 HB2引脚连接到 VCC / SW1、SW2引脚接地。"
原理图如下所示:
 
  

希望很快收到您的反馈。
此致!
Lucien
尊敬的 Lucien:
你是对的。 另请考虑在降压模式下启动时的自举 UVLO。 请参阅下面的主题。
此致、
Feng