This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:自举功能禁用、使用外部栅极驱动器。

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479000/lm5170-boot-strapped-function-disabling-using-an-external-gate-driver

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: LM5171

工具与软件:

尊敬的专家:

我想使用 LM5170驱动 GaN FET。 由于 LM5170的 PWM 输出电压为9~ 12V、但 GaN FET 需要5V

因此、我 将使用 GaN 驱动器 LM1205来传输电压、然后需要禁用高侧自举功能。

只是想确保我的设计是否正确?  

"HB1和 HB2引脚连接到 VCC / SW1、SW2引脚接地。"

原理图如下所示:

   

希望很快收到您的反馈。

此致!

Lucien