This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:保持 FLT 和 AUXOFF 断开

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478704/tps25947-leaving-flt-and-auxoff-open

器件型号:TPS25947

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否可以将 TPS259470ARPW 的 FLT 和 AUXOFF 保持开路以降低电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的岩井山:

    是的、如果最终应用中不需要这些引脚、则可以将其保持开路。 如果要在这些引脚变为低电平时减少通过这些引脚的电流泄漏、也可以使用较弱的上拉。 在内部这些引脚是开漏引脚。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!