This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000-Q1:从 PFM 模式切换到 PWM 模式会导致 SW 引脚停止振荡。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476836/tps65000-q1-switching-from-pfm-to-pwm-mode-causes-the-sw-pin-to-stop-oscillating

器件型号:TPS65000-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS65000

工具与软件:

为什么 TPS65000中集成的直流/直流转换器在从 PFM 模式切换到 PWM 模式时会出现短暂的输出中断?
此时、SW 的关断时间大约为250微秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    从 PFM 模式转换到 PWM 模式时不应出现中断。

    请参阅数据表中预期的波形:

    此软件关断行为可能表示存在另一个问题。  

    我想我和一个面对同样问题的 FAE 联系- Jerry Hu? 您能确认吗?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。随附的图1显示了1.2V 电源轨上电时发生的电压降波形。图2的扩展视图。在测试过程中、我观察到1是图1.2V 输出的每个电压降都伴随着从 PFM 到 PWM 模式的转换。但是、当TPS65000切换到强制 PFM (__LW_AT__FPWM/PWM)模式时、电压不再下降。因此、模式切换与电压降之间似乎存在很强的相关性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的答复。 随附的图1显示了1.2V 电压轨在上电时发生的压降波形。 图2是图1的展开视图。 测试过程中、我观察到1.2V 输出的每个压降都伴随着从 PFM 模式到 PWM 模式的转换。 但是、当 TPS65000切换到强制 PWM (FPWM)模式时、电压不再下降。 因此、PFM 模式切换与压降之间似乎密切相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供图像。 模式切换和压降之间似乎存在相关性。  

    但是、模式切换本身不应导致该明显下降。  

    我想尝试弄清楚器件为什么进行开关、此时负载是否发生变化?
    该电源轨上的预期负载电流是多少?

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    采用65000模式开关的原因是负载电压为1.2V、电流需求已从108mA 增加到168mA。 该电源轨的预期工作电流范围为60mA 至250mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能详细介绍一下 目前已连接到1.2V 电源轨的60 mA 负载吗?

    是否可以尝试将1.2输出轨上的输出电容增加到22uF、以查看这是否有助于降低压降?

    从 Jerry Hu 与我分享的波形可以看出、同时 VSYS 和2.8V 输出也出现了小幅下降  
    并且  VINLDO1和 VINLDO2没有输入电容/输入电容较低。
    请在输入端添加至少2.2uF 以实现最佳运行。

    此致、
    Sarah