请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65000-Q1 Thread 中讨论的其他器件:TPS65000
工具与软件:
为什么 TPS65000中集成的直流/直流转换器在从 PFM 模式切换到 PWM 模式时会出现短暂的输出中断?
此时、SW 的关断时间大约为250微秒。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
您能详细介绍一下 目前已连接到1.2V 电源轨的60 mA 负载吗?
是否可以尝试将1.2输出轨上的输出电容增加到22uF、以查看这是否有助于降低压降?
从 Jerry Hu 与我分享的波形可以看出、同时 VSYS 和2.8V 输出也出现了小幅下降
并且 VINLDO1和 VINLDO2没有输入电容/输入电容较低。
请在输入端添加至少2.2uF 以实现最佳运行。
此致、
Sarah