This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:连接到 AM62x

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPSM82822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479003/tps65219-connecting-to-the-am62x

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: TPSM82822

工具与软件:

大家好!


我对 TPS65219有疑问。

(1)如果以下寄存器中的 MODE_STBY_CONFIG 设置设置为2h、则 MODE 和 STBY 将设置为什么?

(2)在表7-3中。 引脚极性(MODE_STBY_POLARITY)在 MODE/STBY 配置中、0h 和0之间有何区别?
同样、1h 和1之间的区别是什么?

(3)我对 TPS6521901技术参考手册有疑问。
所示。 TPS6521901示例电源方框图、可以将1.8V 输入从 TPSM82822/TPS6282输入到 PVIN_LDO2输入吗?
如果有任何问题可能导致问题、请告诉我。

(4)我对 TPS6521903技术参考手册有疑问。
所示。 TPS6521903示例电源方框图、我认为 LDO4的输出电压为2.5V、而不是1.8V。 是这样吗?
此外、我认为 DDR4 VDDQ 的输入为1.2V 而不是1.8V。 是这样吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    感谢您在 e2e 上联系我们。

    1.当 MODE_STBY_CONFIG 设置为2h 时、这意味着引脚既作为 MODE 运行、也作为 STBY 运行。

    2. 0h 和0h 没有区别,两者相同

    3.是的、分立式降压输出被连接至 PVIN_LDO2

    4.正确、LDO4应该是2.5V、如第5页所示。 VDDQ 应为1.2V、应连接到 Buck3。

    Sathish