This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:使能引脚阈值电压(VEN、上升)过低

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478654/tlvm23615-enable-pin-threshold-voltage-ven-rising-too-low

器件型号:TLVM23615

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我目前正在使用 TLVM23615设计5Vdc 电源。 我设计了一个带有附加原理图的原型、并从 PCB 制造商那里获得了两个组装好的电路板。 这两部分都表现出奇怪的行为:
VEN_RISINGVoltage 处于预期限值范围内。 你能建议一个点去看吗?

此致

Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:
    不知何故,我的文本的主要部分丢失了,所以下面是完整的问题:
    两个焊接器件都表现出奇怪的行为、因为 VEN_RISING 似乎相差甚远。 与数据表指定的最小 VEN_RISING 为1.16V (参阅第7页)相比、转换器在测得的 VEN 为1.03V 时开始运行。分压器(R2/R3)似乎可以正常、因为我在这一点上测量到输入电压为10.8V。 输出电压也在其指定限制范围内。
    我假设存在系统误差、因为这两个 IC 似乎都能正常工作、并且能够保持所需的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    能否分享 EN 和 VOUT 行为错误的示波器屏幕截图? 这只会在您缓慢启动 VIN 时发生、还是在 VIN 切换至10.8V 时发生?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的快速回复。 我高度赞赏 TI 为其客户提供的支持。 显然、实验室 PSU 产生了过冲、VEN 在几毫秒内上升至1.23V 以上。  电源电压缓慢上升时、阈值符合预期。 我的权变措施是向 VIN 引脚添加470uF 电容、向 EN 引脚添加100nF 电容。

    此致

    Leonard


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Leonard,

    很高兴提供帮助。

    谢谢!

    Andrew