工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我目前正在使用 TLVM23615设计5Vdc 电源。 我设计了一个带有附加原理图的原型、并从 PCB 制造商那里获得了两个组装好的电路板。 这两部分都表现出奇怪的行为:
VEN_RISINGVoltage 处于预期限值范围内。 你能建议一个点去看吗?
此致
Leonard

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
编辑:
不知何故,我的文本的主要部分丢失了,所以下面是完整的问题:
两个焊接器件都表现出奇怪的行为、因为 VEN_RISING 似乎相差甚远。 与数据表指定的最小 VEN_RISING 为1.16V (参阅第7页)相比、转换器在测得的 VEN 为1.03V 时开始运行。分压器(R2/R3)似乎可以正常、因为我在这一点上测量到输入电压为10.8V。 输出电压也在其指定限制范围内。
我假设存在系统误差、因为这两个 IC 似乎都能正常工作、并且能够保持所需的输出电压。