This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:多相控制器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473072/tps53689t-multi-phase-controller

器件型号:TPS53689T
主题中讨论的其他器件:TPS546D24ATPS546E25

工具与软件:

嗨、团队:

是否有多相控制器可以支持以下应用? 或单相高电流转换器足以满足此应用的要求?

我们需要为35A 传输找到高响应稳压器。  

VIN = 12

输出电压0.8~0.85V (默认值为0.8V)

I2C 控制

瞬态响应4至35A、最大纹波< 160mV。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这更适合单相高电流转换器。 我将更改为相应的团队。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maha:

    我们发现单相转换器没有合适的解决方案、我们目前正在调查以下应用、您能为我们提供帮助吗?

    1.输入电压3.3V~12V、输出电压0.75V (默认)输出电流40A

    2.瞬态可支持700A/us 压摆率。(如何评估该器件可支持 700A/us? 只有通过模拟、或者应该有英特尔瞬态密钥等工具?)

    3. I2C 控制10mV/阶跃

    4.遥感

    5.可以支持外部反馈电阻改变电压。 (最好提供)

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我目前正在内部对此进行调查、以了解我们必须为其提供哪些支持。 我将回复您

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    请告知我们是否有任何解决方案支持该功能。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们的 I2C 器件限制为约35A。 考虑到这种情况、我推荐我们的一些 PMBus 器件、它们可高达50A。 如果您对 PMBus 敞开心扉、我要推荐我们即将发布的最新器件 TPS546E25和已发布的 TPS546D24A。 这些器件分别支持50A 和40A。 请告诉我这是否适合您、我们可以更详细地继续。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    我想知道 TPS546D24A 是否可以支持700A/us 瞬态响应?

    或者我们可以通过仿真来知道? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    700A/us 瞬态响应在很大程度上取决于输出电容器和 PCB 布局、而不是器件本身。 器件在这方面发挥着重要作用、但主要取决于 Cout 和 PCB 布局质量。

    您的剩余状况如何? 例如负载阶跃。 负载阶跃是否为0-40A? 700A/us 时?

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    负载阶跃为0.5~35A。 700A/us。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡兰今天不在,他将在下周作出回应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我看到 Tomoya 可以在一个单独的主题上支持您的请求: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471495/tps546d24a-transient-test

    由于是这种情况、我将关闭该线程。

    谢谢!

    Calan