主题中讨论的其他器件:TPS546D24A、 TPS546E25
工具与软件:
嗨、团队:
是否有多相控制器可以支持以下应用? 或单相高电流转换器足以满足此应用的要求?
我们需要为35A 传输找到高响应稳压器。
VIN = 12
输出电压0.8~0.85V (默认值为0.8V)
I2C 控制
瞬态响应4至35A、最大纹波< 160mV。
谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
是否有多相控制器可以支持以下应用? 或单相高电流转换器足以满足此应用的要求?
我们需要为35A 传输找到高响应稳压器。
VIN = 12
输出电压0.8~0.85V (默认值为0.8V)
I2C 控制
瞬态响应4至35A、最大纹波< 160mV。
谢谢!
Jeff
尊敬的 Maha:
我们发现单相转换器没有合适的解决方案、我们目前正在调查以下应用、您能为我们提供帮助吗?
1.输入电压3.3V~12V、输出电压0.75V (默认)输出电流40A
2.瞬态可支持700A/us 压摆率。(如何评估该器件可支持 700A/us? 只有通过模拟、或者应该有英特尔瞬态密钥等工具?)
3. I2C 控制10mV/阶跃
4.遥感
5.可以支持外部反馈电阻改变电压。 (最好提供)
谢谢!
Jeff
尊敬的 Jeff:
我看到 Tomoya 可以在一个单独的主题上支持您的请求: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471495/tps546d24a-transient-test
由于是这种情况、我将关闭该线程。
谢谢!
Calan