This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:医疗设备设计的 CB 报告要求

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478093/dcp010505b-cb-report-requirements-for-medical-device-design

器件型号:DCP010505B

工具与软件:

你好。

我叫 Chi-Heon Song、在韩国开发 RFA 系统并在全球市场销售的公司工作。

我们目前正在实验室进行安全测试、将您的直流/直流转换器应用于 RFA 系统。

根据实验室的意见、需要 CB 报告、因为直流/直流转换器是与患者电路绝缘的器件。

如有可能、请提供零部件的 CB 报告数据。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi-Heon:

    -让我问我的团队是否有任何隔离认证的这个设备,我会回来给你。

    -您的系统需要什么安全认证? 例如 UL1577、VDE60747、IEC62360、IEC60601?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi-Heon:

    遗憾的是、 DCP010505B 未通过任何安全认证、因此无法提供 CB 方案报告。 有关该器件隔离的更多详细信息、请参阅 DS 的第7.3节。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    实验室的错误是说 CB 方案报告是必要的、而实验室对此进行了更正、认为 UL 认证足够了。 我检查了您提到的第7.3节、并确认文件编号是 E199929。 我希望接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi-Heon:

    与我的团队协商并从之前关于此器件隔离的 e2e 主题讨论中得出结论、此器件尚未通过 UL14950/E199929认证。 这就是产品文件夹中没有认证/测试的原因。

    该器件似乎已经过1kV 交流测试、并持续1秒的 HiPot 测试、还设计用于处理 不超过60VDC 或42Vrms 的跨隔离栅连续电压。 此数据似乎基于 UL1950年的 SELV (安全特低电压)、但又未经认证。 这些数据是在很多年前收集的、我认为不会提供。 如需更多信息、请查看以下链接。

    (+) DCP011515DB:隔离等级从以前的 D.S.更改为最后一项? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    (+)非稳压直流/直流转换器- DCP020515DU -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢你