This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电子保险丝 RTN、GND 和输入引脚相互短接

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466565/tps2660-efuse-rtn-gnd-and-input-pins-are-seen-shorted-to-each-other

器件型号:TPS2660

工具与软件:

您好!

我在定制电路板上使用 TPS26600PWPR 电子保险丝器件。  

我在故障电路板中测量到的电源输入和 GND 约为16 Ω。 然后、我发现电子保险丝 RTN-GND 引脚直接短接(1 Ω)、这些引脚在电路板中通常是分开的。 VIN-RTN 也为16 Ω。 没有任何短路 eFuse 输出、并且 eFuse 器件也未烧断。  

但在发生未知的"效应"后、现在可以看到 GND-RTN 短路。 这些结果的根本原因可能是什么?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E。

    是否有可能违反 VIN 绝对最大值?

    输入电压瞬变或浪涌或负电压、可能超出绝对最大值

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、它可能已超过绝对最大值。

    我从电路板上移除了电子保险丝、电路板上电子保险丝的 GND-RTN-VIN 焊盘之间没有短路。  然后我在空气中测量了电子保险丝引脚、GND-RTN 引脚之间仍然存在短路、但 令人惊讶的是、VIN-RTN 和 VIN-GND 引脚之间仍然没有短路。 在相反的方向上测量了一些100K 和 M。 我还在二极管测试模式下测试了 GND-RTN。 它确实失败了。  

    虽然安装在电路板 VIN-GND 和 VIN-RTN 上的电子保险丝出现短路、但在从电路板上移除电子保险 丝后、VIN-GND 和 VIN-RTN 在电子保险丝引脚上不再出现短路。  这是否正常? 现在如何解释这种短路消失了?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doner:

    我希望此电路板正常、并且正确测量了您在空气中进行的测量。

    在原理图中、您是否已将 RTN 与 GND 分离?

    正常情况下、RNT 和 GND 被连接。 在负电压期间、它们是分离的。

    除非 GND 引脚连接到系统地、否则您将看不到 RTN 到 GND 的连接。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    在原理图中分离 GND 和 RTN。  

    我在将电子保险丝引脚修复到纸上后测量了这些引脚。 电路板上的电子保险丝焊盘之间没有短路。 我认为测量是正确的。 如前所述、我感到意外的是 IC 引脚中仍然存在 GND-RTN 短路、但  VIN-RTN 和 VIN-GND 引脚之间不再存在短路。  

    安装新的电子保险丝后、电路板正常工作。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doner:

    有时、在焊接过程中通过热处理擦除故障特征。

    只需想知道 同一 IC 在加入电路板后是否能正常工作。

    器件发生故障的测试条件是什么?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit Jit、  

    实际上、对发生故障的电子保险丝进行拆焊后、电路板没有发生短路。  

    我要将故障 IC 焊接在同一个板上并查看结果。  

    我想可以看到这个线程在这里关闭了。 如果可能、请告知您的电子邮件、然后我们可以快速讨论测试条件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doner:

    我已经打开该线程。

    如果你想私下讨论,我给你发了一条消息。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我将发生故障的电子保险丝安装到了同一块板上、 出人意料的是、VCC 短路再次出现。 它再次出现16-18欧姆左右的短路、因此我们现在来到初始情况。  

    -我知道板上的 VCC 接地之间没有短路。 因为在没有电子保险丝的情况下、我从 PCB 上的焊盘进行测量。 我还安装了一个新的电子保险丝、并且电路板正常工作。  

    -我知道故障电子保险丝中的 VCC - GND 之间没有短路。 因为我在纸上记下了故障电子保险丝的测量引脚。 实际上、在发生故障的电子保险丝的 GND-RTN 引脚之间会出现永久短路。  

    但是、当我在同一电路板上安装出现故障的电子保险丝时、现在看到 VCC GND 短路、约为16-18欧姆。 这种行为的原因可能是什么?  

    我应该说的是:有多个电路板、其中电子保险丝的 GND 和 RTN 引脚相互短接、 原理图中正常隔开。 这可能是根本原因。 GND-RTN 短路的原因是什么? 当 GND-RTN 短路时、这是否会产生意外结果?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doner:

    感谢您的调查结果。

    GND 和 RTN 之间存在反极性电路。 从引脚 FMEA、RTN 到 GND 短路会导致反极性功能。

    当反极性不起作用时、每个引脚中连接的 ESD 二极管可能会导致 VCC 至 GND 短路。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amrit:  

    感谢答复。  

    通常、有一个0欧姆作为 R1。 (UVLO 电阻)。 但在我110K 作为 R1安装后、现在看到 VCC GND ~110K。 电路板现在能够"出现故障"的电子保险丝一起正常工作可能是 UVLO-RTN芯片内部短路。  

    但我认为上述问题的根本原因 GND-RTN 之间由于某种原因而短路。  

    注意电子保险丝的输出端没有 TVS 二极管输入和肖特基二极管并且 电子保险丝的输出端有共模扼流圈(500uH)和电感器(18uH)。 这些是否会导致芯片内部的 GND-RTN 短路?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doner:

    是否存在任何可能违反 RTN 引脚绝对最大值的情况?

    由于存在电感、因此您应该考虑为负电压放置一个肖特基二极管 VOUT。

    您发现有多少件商品存在此类问题?

    你可以提交 FA 在哪里我们可以做 Xray 来找到哪个块被损坏。

    谢谢  

    Amrit