工具与软件:
您好!
我在定制电路板上使用 TPS26600PWPR 电子保险丝器件。
我在故障电路板中测量到的电源输入和 GND 约为16 Ω。 然后、我发现电子保险丝 RTN-GND 引脚直接短接(1 Ω)、这些引脚在电路板中通常是分开的。 VIN-RTN 也为16 Ω。 没有任何短路 eFuse 输出、并且 eFuse 器件也未烧断。
但在发生未知的"效应"后、现在可以看到 GND-RTN 短路。 这些结果的根本原因可能是什么?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在定制电路板上使用 TPS26600PWPR 电子保险丝器件。
我在故障电路板中测量到的电源输入和 GND 约为16 Ω。 然后、我发现电子保险丝 RTN-GND 引脚直接短接(1 Ω)、这些引脚在电路板中通常是分开的。 VIN-RTN 也为16 Ω。 没有任何短路 eFuse 输出、并且 eFuse 器件也未烧断。
但在发生未知的"效应"后、现在可以看到 GND-RTN 短路。 这些结果的根本原因可能是什么?
此致、
您好、 Amrit Jit
是的、它可能已超过绝对最大值。
我从电路板上移除了电子保险丝、电路板上电子保险丝的 GND-RTN-VIN 焊盘之间没有短路。 然后我在空气中测量了电子保险丝引脚、GND-RTN 引脚之间仍然存在短路、但 令人惊讶的是、VIN-RTN 和 VIN-GND 引脚之间仍然没有短路。 在相反的方向上测量了一些100K 和 M。 我还在二极管测试模式下测试了 GND-RTN。 它确实失败了。
虽然安装在电路板 VIN-GND 和 VIN-RTN 上的电子保险丝出现短路、但在从电路板上移除电子保险 丝后、VIN-GND 和 VIN-RTN 在电子保险丝引脚上不再出现短路。 这是否正常? 现在如何解释这种短路消失了?
此致、
尊敬的 Amrit Jit:
我将发生故障的电子保险丝安装到了同一块板上、 出人意料的是、VCC 短路再次出现。 它再次出现16-18欧姆左右的短路、因此我们现在来到初始情况。
-我知道板上的 VCC 接地之间没有短路。 因为在没有电子保险丝的情况下、我从 PCB 上的焊盘进行测量。 我还安装了一个新的电子保险丝、并且电路板正常工作。
-我知道故障电子保险丝中的 VCC - GND 之间没有短路。 因为我在纸上记下了故障电子保险丝的测量引脚。 实际上、在发生故障的电子保险丝的 GND-RTN 引脚之间会出现永久短路。
但是、当我在同一电路板上安装出现故障的电子保险丝时、现在看到 VCC GND 短路、约为16-18欧姆。 这种行为的原因可能是什么?
我应该说的是:有多个电路板、其中电子保险丝的 GND 和 RTN 引脚相互短接、 原理图中正常隔开。 这可能是根本原因。 GND-RTN 短路的原因是什么? 当 GND-RTN 短路时、这是否会产生意外结果?
谢谢!
尊敬的 Amrit:
感谢您的答复。
通常、有一个0欧姆作为 R1。 (UVLO 电阻)。 但在我将110K 作为 R1安装后、现在看到 VCC GND ~110K。 电路板现在能够与"出现故障"的电子保险丝一起正常工作。 可能是 UVLO-RTN 在芯片内部短路。
但我认为上述问题的根本原因是 GND-RTN 之间由于某种原因而短路。
请注意、电子保险丝的输出端没有 TVS 二极管输入和肖特基二极管、并且 电子保险丝的输出端有共模扼流圈(500uH)和电感器(18uH)。 这些是否会导致芯片内部的 GND-RTN 短路?
谢谢你