This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:负载瞬态的对称性

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477661/lm3478-symmetry-of-load-transient

器件型号:LM3478

工具与软件:

我使用 LM3478进行负载瞬态、发现 Vout (AC)波形不对称。 我想知道原因、以及是否可以改进?

在进行负载瞬态时、许多竞争对手会特意增大 Vout (AC)的电压标度、使非对称波形难以看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM3478是一种异步控制器。
    这意味着如果输出电压过高、器件将无法从输出端"收回"功率、因为二极管会阻止负电流。
    此器件将停止开关并等待、直至 Vout 自行下降。

    可以在负载瞬态波形中看到这一点:
    Iout 上升--> VOUT 下降-->器件对 占空比进行主动调节
    Iout 降低--> VOUT 上升-->器件通过停止开关做出反应。 在 Vout 下降之前没有有效调节

    这种行为是正常的、也是预期行为。
    您 可以通过调整补偿以减少下冲和之后的振荡来改善下冲(IOUT 上升)。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我更改为同步整流器、您认为路径将如何流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 FPWM 模式(强制脉宽调制)下更改为同步整流器开关、则预计过冲和过冲行为相同。
    现在、负载瞬态从零负载跃升到2A。 如果较低值大于零、您还将在异步控制器中看到不同的行为。 例如、200mA 至2A。 然后、器件将再次更早地开始切换、上升和下降瞬态行为也更加相似。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于同步整流器和非同步整流器、同步整流器的过冲和下冲在0A~2A 时对称、而非同步整流器的过冲和下冲将不对称。 如果是200mA~2A、由于测试条件不那么严格、同步整流器和非同步整流器都可以对称? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解几乎是正确的。

    由于测试条件不是很严格?

    这并不是因为测试条件不太严格、而是因为您永远不会在0负载下操作。
    如果没有负载、当发生过冲时、Vout 自行下降需要更长的时间。 如前所述、在异步模式下、电流不能流回二极管、因此、如果没有负载消耗功率、Vout 就会缓慢下降、刚好经过泄漏、器件不会切换并等待。 如果您有一个负载、过冲后输出电压不会保持高电平、因为负载会消耗电流、因此器件不必停止开关并保持运行。

    此致、
    Niklas