工具与软件:
我使用 LM3478进行负载瞬态、发现 Vout (AC)波形不对称。 我想知道原因、以及是否可以改进?
在进行负载瞬态时、许多竞争对手会特意增大 Vout (AC)的电压标度、使非对称波形难以看到。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您使用 e2e 论坛。
LM3478是一种异步控制器。
这意味着如果输出电压过高、器件将无法从输出端"收回"功率、因为二极管会阻止负电流。
此器件将停止开关并等待、直至 Vout 自行下降。
可以在负载瞬态波形中看到这一点:
Iout 上升--> VOUT 下降-->器件对 占空比进行主动调节
Iout 降低--> VOUT 上升-->器件通过停止开关做出反应。 在 Vout 下降之前没有有效调节
这种行为是正常的、也是预期行为。
您 可以通过调整补偿以减少下冲和之后的振荡来改善下冲(IOUT 上升)。
此致、
Niklas
您好!
您的理解几乎是正确的。
由于测试条件不是很严格?
这并不是因为测试条件不太严格、而是因为您永远不会在0负载下操作。
如果没有负载、当发生过冲时、Vout 自行下降需要更长的时间。 如前所述、在异步模式下、电流不能流回二极管、因此、如果没有负载消耗功率、Vout 就会缓慢下降、刚好经过泄漏、器件不会切换并等待。 如果您有一个负载、过冲后输出电压不会保持高电平、因为负载会消耗电流、因此器件不必停止开关并保持运行。
此致、
Niklas