Other Parts Discussed in Thread: TPS2111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2111 工具与软件:
您好!
很高兴知道我可以在哪里下载适用于 TPS2111的 pspice 模型。 我将使用 TI Spice 仿真工具。
为了在双电源应用中使用自动选择(数据表第15页图13) 、VSNS 上的电压必须遵循 VSNS 阈值参数(第4页) min、typ、max?
用户定义的阈值可能例如4.5V?
此外、还请分享一个链接以下载该部件的 SPICE 模型。
谢谢!
半