This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2111:TPS2111 SPICE 模型和放大器;VSNS:最小值、典型值、最大值(具有自定义阈值)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478645/tps2111-tps2111-spice-model-vsns-min-typ-max-values-with-custom-threshold

器件型号:TPS2111

工具与软件:

您好!  

很高兴知道我可以在哪里下载适用于 TPS2111的 pspice 模型。 我将使用 TI Spice 仿真工具。

为了在双电源应用中使用自动选择(数据表第15页图13) 、VSNS 上的电压必须遵循 VSNS 阈值参数(第4页) min、typ、max?

用户定义的阈值可能例如4.5V?

此外、还请分享一个链接以下载该部件的 SPICE 模型。  

谢谢!

半  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei Semi、

    PSpice 模型不可用。  

    为了在双电源应用中使用自动选择(数据表第15页图13)、VSNS 上的电压必须遵循 VSNS 阈值参数(第4页) min、typ、max?

    有。 您可以在设计时考虑典型阈值。  

    1. 如果您在 VIN 和 Sns 引脚之间使用电阻分压器、则您可以设计为在 Vin = 4.5V 时、Sns 电压接近其阈值。

    此致  

    Kunal Goel