This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:需要 V (ACOV)澄清

Guru**** 2376610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477702/bq25895-need-clarification-on-v-acov

器件型号:BQ25895

工具与软件:

您好!

我注意到 VACOV 有最小值和最大值规格。 我是否可以知道为什么提供最小值和最大值?

VACOV 范围是否表示器件之间的差异、或者背后是否有其他原因?  

VIN (输入电压)的最大建议运行条件仅为14V。

如果 VBUS 工作电压超过14V、即在 VACOV 范围(14V 至14.6V)内、则检测到过压事件且降压转换器立即停止开关的可能性有多大?

谢谢你。

Vernon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vernon:

    我们将在下一个工作日与您联系。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vernon:

    感谢您的耐心。

    由于器件之间的差异会影响保护阈值的精度、VACOV 规范具有最小值和最大值。

    此致、

    ALEC