请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 工具与软件:
尊敬的团队:
我们观察到了在 PWM 的第一个触发阶段不升高电压的现象。
由于软启动时间为0.1ms 而 PWM 接通时间约为0.8ms、我们认为很奇怪电压根本没有升高。
1) 1)从输入 VIN 到器件开始工作是否有时间要求?
2)请告知如何改善上述现象。
例如)
软启动设置太短、应进行更长的时间。
VIN_ON 至 PWM_ON 的时间太短。

谢谢。