This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:启动问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471714/tps92692-q1-startup-issue

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们观察到了在 PWM 的第一个触发阶段不升高电压的现象。
由于软启动时间为0.1ms 而 PWM 接通时间约为0.8ms、我们认为很奇怪电压根本没有升高。

1) 1)从输入 VIN 到器件开始工作是否有时间要求?
2)请告知如何改善上述现象。

例如)
软启动设置太短、应进行更长的时间。
VIN_ON 至 PWM_ON 的时间太短。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaz:

    请向我提供您的原理图、以波形以及输入/输出要求和开关频率:

    电感器电流
    开关节点电压
    FAULT 引脚(如果 IC 上存在该引脚)
    输入电压
    输出电压
    寄存器设置
    软启动瞬态波形

    向我提供有关正在发生的问题的信息的任何其他波形

    此致!
    Daniel Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis

    首先、我暂时附加了原理图。

    我们会尽快回复其他资料。

    谢谢!

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡兹

    我将在获得足够的信息后立即处理此帖子。 我期待着为您提供帮助。

    此致!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一帖子在一次会议上得到了解决