工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户想知道激活电流限制的反应时间是多久?
此致!
梁仔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的梁先生/女士:
LM5176有两个电流限值:
-峰值电感器电流限值:在 CS/CSG 输入上检测到:如果未启用断续模式、将逐周期做出反应、或者在达到断续周期后进入断续模式(有关更多详细信息、请参阅数据表)
-平均电流限值:在 ISNSP/N 输入上检测到。 一旦输入引脚上的电平达到45mV、软启动电容器将由1mA /V 放电
因此、 反应时间 取决于 ISNS 上的滤波器、测量的电流电平和最软电容器的大小。
此致、
Stefan
您好、Stefan、
感谢您的答复。 等级
我有关于平均电流限制的问题、您能否详细说明我们如何根据软启动公式和平均输入/输出电流限制计算激活时间?


感谢您的帮助!
此致!
梁仔
尊敬的梁先生/女士:
数据表中的这个图非常准确地反映了实现情况:

如果 R_ISNS 上的电流因此 ISNS 上的电压高于45mV、则 SS 上的电容器将以1mA 电流放电 仅当放电电流高于5uA (因为这是 SS 的默认充电电流)时、才会进行有效放电。
只要 R_ISNS 上的电流高于限值、就会发生这种放电。 因此、SS 将在电压电平上趋稳。
由于降低了 SS 电压、基准也将降低、这将导致输出电压降低、而输出电压最终会限制电流
希望这能有所帮助。
此致、
Stefan