This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478248/ucc2818-ep-ucc2818-ep

器件型号:UCC2818-UCC2818 EP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划在我们的设计中使用 UCC2818-UCC2818 EP。

以下是我们的要求

输入电压:100Vrms 至134Vrms (360Hz 至800Hz)

输出电压:400V (24W)

根据产品说明书、对于功率级别、我们必须使用6mH 作为 PFC 电感器、并且还需要更新电流环路。

我们对环路响应是否有任何限制?

请提出建议。

此致

Sateesh Talisetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、  

    关于您的应用的环路响应没有具体的限制。  

    由于您使用的是航空电子线路频率范围、因此您的电压环路交叉目标可以设置得更高、例如70~80Hz (而不是50/60Hz 输入时使用~10Hz)。

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    感谢您的快速响应。

    我们想回顾一下我们的原理图。 由于设计是机密信息、我们无法在此处分享。

    是否可以安排讨论并进行回顾?

    请提出建议。

    此致

    Sateesh Talisetty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sateesh、

    我已向您发送一封电子邮件、您可以回复并附上您的原理图供审阅。
    我现在将结束该主题帖。  

    此致、
    Ulrich