请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2818-UCC2818 EP 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们计划在我们的设计中使用 UCC2818-UCC2818 EP。
以下是我们的要求
输入电压:100Vrms 至134Vrms (360Hz 至800Hz)
输出电压:400V (24W)
根据产品说明书、对于功率级别、我们必须使用6mH 作为 PFC 电感器、并且还需要更新电流环路。
我们对环路响应是否有任何限制?
请提出建议。
此致
Sateesh Talisetty.