This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:脉冲输入电压

Guru**** 2337880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478076/tps2663-pulsed-input-voltage

器件型号:TPS2663

工具与软件:

嗨、团队:

我们需要使用电子保险丝来监测输入电压并驱动阻性负载。

施加的输入电压为38V 方波、导通时间为450ms、关断时间为50ms。  

是否存在 与重复导通和关断输入电压相关的任何问题? 电子保险丝将每~500ms 启动一次。

我们的负载是纯阻性负载。   

一些示意图如下。  

谢谢你。

EDE。

输入引脚处的电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ede、

    我看不出任何问题。 我还有一些后续问题  

    您计划驱动的电阻负载是多少?

    您是否希望器件在关闭期间保持开启状态? 您对导通和关断压摆率是否有限制?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    非常感谢您的快速响应。

    负载是加热器、但遗憾的是、我不能在本次公共论坛中透露详细信息。  

    故障响应是闭锁、 我主要使用电子保险丝来监测输入电压、并在输入电压超过25V 时禁用负载。  

    每500ms 发生2种可能的条件:

    输入电压为20V =电子保险丝开启、负载通电。

    输入电压为38V =电子保险丝检测到过压(>25V)、闭锁、负载关闭。

    输入电压 (20V 或38V、T=500ms@90% DUTY)可以长时间维持(例如30天)、也可以 从 38V 和20V 动态变化)。  

    导通和关断压摆率不是问题。 切换很慢。

    我们有一个工作原型、运行正常、但我主要关心的是重复性通电和断电。

    再次感谢你。