工具与软件:
嗨、团队:
我们需要使用电子保险丝来监测输入电压并驱动阻性负载。
施加的输入电压为38V 方波、导通时间为450ms、关断时间为50ms。
是否存在 与重复导通和关断输入电压相关的任何问题? 电子保险丝将每~500ms 启动一次。
我们的负载是纯阻性负载。
一些示意图如下。
谢谢你。
EDE。

输入引脚处的电压:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我们需要使用电子保险丝来监测输入电压并驱动阻性负载。
施加的输入电压为38V 方波、导通时间为450ms、关断时间为50ms。
是否存在 与重复导通和关断输入电压相关的任何问题? 电子保险丝将每~500ms 启动一次。
我们的负载是纯阻性负载。
一些示意图如下。
谢谢你。
EDE。

输入引脚处的电压:

尊敬的 Amrit:
非常感谢您的快速响应。
负载是加热器、但遗憾的是、我不能在本次公共论坛中透露详细信息。
故障响应是闭锁、 我主要使用电子保险丝来监测输入电压、并在输入电压超过25V 时禁用负载。
每500ms 发生2种可能的条件:
输入电压为20V =电子保险丝开启、负载通电。
输入电压为38V =电子保险丝检测到过压(>25V)、闭锁、负载关闭。
输入电压 (20V 或38V、T=500ms@90% DUTY)可以长时间维持(例如30天)、也可以 从 38V 和20V 动态变化)。
导通和关断压摆率不是问题。 切换很慢。
我们有一个工作原型、运行正常、但我主要关心的是重复性通电和断电。

再次感谢你。