This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:由于每个电芯电压达到阈值、BQ76942无法再更新数据

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477673/bq76942-bq76942-can-not-update-data-anymore-since-each-cell-voltage-reaches-a-threshold

器件型号:BQ76942

工具与软件:

我在适用于9节引脚的应用中遇到了 BQ76942电路问题、现在 VC10、我已将此应用连接到 VC9、并且我使用分压器通过9x1、5k Ω 电阻器创建电池包引脚。  还有一点,我使用外部电池平衡电路与 N FET,如 https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf?中所用的 ts = 1740101522109&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76942 。

问题是、当我开始以一定的值增加整个电池组引脚的电压时、例如每个电芯达到2、3V。我的 MCU 不再更新电芯电压、并随机停止、有时在2300 (有时为0V、有时为65535)、我将其称为故障。 我还检查了 Reg18引脚、在出现此故障之前、它的电压约为1、8V、在出现此故障之后、它的电压约为2、7V。 还有一点、如果我将电压增加到大约3、9V、BQ76942 IC 的温度就非常高。

此图是 STM32 CubeIDE (MCU 通过 I2C 通信接收)中的屏幕

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道、如果我将 VC10连接到 VC9、可能会有任何问题、因为有9个电池、而不是10个电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    您是否介意分享您的原理图? 在发生故障后、REG18引脚跳转到2.7V 是非常奇怪的。

    我们建议如下 第16.6节未使用引脚 引脚时可以从数据表中获取相当大的电流。 短接电池时、我们建议将电池输入1、2和10始终连接到实际的电池、尤其是在使用电池平衡时。 此" 连接电池电芯"常见问题解答 也可能很有用、可供参考。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道发生这种情况的确切原因、但我使用热像仪、我看到只要我持续增加总电池组引脚的输入电压、BJT 就会出现非常高的温度。 我将其删除后、电池平衡电路运行良好、您能对此进行更多解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    BREG 引脚驱动外部 NPN BJT 的基极、提供5.5V REGIN 引脚电压。 然后、REG1和 REG2 LDO 从 REGIN 引脚获取其输入。 您还可以从外部驱动 REGIN 引脚。 更多相关信息、请参阅 第12.3.1节. 前置稳压器控制 和/或通过这篇文章、 REGIN 和 BREG 晶体管说明添加了器件说明

    您是否介意在增加电压之前和之后共享 BAT、PACK、BREG 和 REGIN 的电压? 电流的波形 也有助于观察。 上一篇文章也可能有助于解释: REGIN 和 BREG。 您是否使用 LDO 来驱动任何东西?  

    此致、
    Alexis