工具与软件:
我在适用于9节引脚的应用中遇到了 BQ76942电路问题、现在 VC10、我已将此应用连接到 VC9、并且我使用分压器通过9x1、5k Ω 电阻器创建电池包引脚。 还有一点,我使用外部电池平衡电路与 N FET,如 https://www.ti.com/lit/an/sluaa81a/sluaa81a.pdf?中所用的 ts = 1740101522109&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76942 。
问题是、当我开始以一定的值增加整个电池组引脚的电压时、例如每个电芯达到2、3V。我的 MCU 不再更新电芯电压、并随机停止、有时在2300 (有时为0V、有时为65535)、我将其称为故障。 我还检查了 Reg18引脚、在出现此故障之前、它的电压约为1、8V、在出现此故障之后、它的电压约为2、7V。 还有一点、如果我将电压增加到大约3、9V、BQ76942 IC 的温度就非常高。

此图是 STM32 CubeIDE (MCU 通过 I2C 通信接收)中的屏幕
谢谢你