This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:设计审查

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475963/lm5181-design-review

器件型号:LM5181

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我使用了 LM5181 IC 来产生具有以下特性的隔离式电源:VIN = 12V [9 - 13V]、Vout = 3.6V、Imax = 600 mA。

您可以在这里看到我的原理图:

我在 TP2上测量的输出电压为1.6V 而非3.6V、在 SW 引脚上测量的开关频率为122kHz。

为了获得正确的输出电压、您有什么建议吗?

感谢您的支持、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    -您能否分享您用于原理图设计的设计计算器? 我需要验证变压器的 Lmag 磁化电感和 NPS 匝数比值是否正确。 如果您需要、请查看以下链接。

    -我可以检查您的原理图并检查是否有问题。 之后、我们可以检查一些波形、例如(SW-PGND)、(VOUT)、以验证转换器是否正确开关和调节。

    谢谢你

    LM5181DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔您好!

    非常感谢您的快速回复。

    请查看我使用的设计文件的附件。

    e2e.ti.com/.../2350.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

    非常感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano

    查看您的原理图组件后、我发现您正在使用的齐纳二极管钳位具有 4.3V 电压钳位。 齐纳二极管的钳位电压  必须高于反射输出电压  (请参阅数据表中的以下公式)。 在您的情况下、建议使用 Vdz_clamp=1.5*4*(3.6+0.7)=~μ V 的 Clamp 电压 26V。  请更新齐纳二极管。 很可能发生的情况是、当 MOSFET 关断且次级二极管导通时、Lmag 的电压被钳位到4.3V、从而影响输出电压。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您发送编修。 我要更换 D3并再次测试。 我会告诉你的。

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我将 D3替换为 MMSZ4711T1G、现在它可以工作了。

    非常感谢您的支持、

    Stefano