工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我使用了 LM5181 IC 来产生具有以下特性的隔离式电源:VIN = 12V [9 - 13V]、Vout = 3.6V、Imax = 600 mA。
您可以在这里看到我的原理图:
我在 TP2上测量的输出电压为1.6V 而非3.6V、在 SW 引脚上测量的开关频率为122kHz。
为了获得正确的输出电压、您有什么建议吗?
感谢您的支持、
Stefano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我使用了 LM5181 IC 来产生具有以下特性的隔离式电源:VIN = 12V [9 - 13V]、Vout = 3.6V、Imax = 600 mA。
您可以在这里看到我的原理图:
我在 TP2上测量的输出电压为1.6V 而非3.6V、在 SW 引脚上测量的开关频率为122kHz。
为了获得正确的输出电压、您有什么建议吗?
感谢您的支持、
Stefano
Stefano、您好!
-您能否分享您用于原理图设计的设计计算器? 我需要验证变压器的 Lmag 磁化电感和 NPS 匝数比值是否正确。 如果您需要、请查看以下链接。
-我可以检查您的原理图并检查是否有问题。 之后、我们可以检查一些波形、例如(SW-PGND)、(VOUT)、以验证转换器是否正确开关和调节。
谢谢你
曼努埃尔您好!
非常感谢您的快速回复。
请查看我使用的设计文件的附件。
e2e.ti.com/.../2350.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx
非常感谢
Stefano
Stefano
查看您的原理图组件后、我发现您正在使用的齐纳二极管钳位具有 4.3V 电压钳位。 齐纳二极管的钳位电压 必须高于反射输出电压 (请参阅数据表中的以下公式)。 在您的情况下、建议使用 Vdz_clamp=1.5*4*(3.6+0.7)=~μ V 的 Clamp 电压 26V。 请更新齐纳二极管。 很可能发生的情况是、当 MOSFET 关断且次级二极管导通时、Lmag 的电压被钳位到4.3V、从而影响输出电压。
谢谢你