Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
工具与软件:
您好、专家:
1) 1)数据表中的滤波器如下所示、

关于100R 电阻器、数据表不参考精确度、但参考设计电路板使用0.1% 100R。 这是 RC 滤波器、这里使用0.1%电阻的好处是什么? 因为电容器很容易出现10%的偏差。
2) 2)希望向 VC 引脚添加更高的 EMC 性能、以保护 BQ79616。 想法是在每个电池线路上的100R 电阻器之前、添加一个串联 PTC 和一个并联的通用 TVS。
附加组件是否会因其对滤波器稍有改变而对测量精度产生某种影响?

非常感谢。