This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:使用 UCC28070A 的交错四相操作

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476722/ucc28070a-interleaved-4-phase-operation-using-ucc28070a

器件型号:UCC28070A

工具与软件:

您好!

我将 设计一种四相交错 PFC。 我已经设计了它的2相版本。 在两相版本中、我使用了内部振荡器。 在四相版本中、我必须使用180度相移的外部同步信号。 我设计了一个555计时器和基于 D Flipflop 的电路来生成信号。 您能否查看连接的电路并查看我是否可以使用它来生成同步信号? 如果电路有问题、请建议进行任何更改。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaka、  

    总体而言、您的同步电路看起来非常好。  
    我 建议进行以下修改:  

    1.将555_OUT 低的时间缩短至大约300ns 宽。  您希望 SYNC-x 脉冲尽可能窄、且不小于200ns。  

    2.使用上部施密特触发缓冲器(U3-1、6处)生成延时信号、而不是 CLR 信号。
       在上电时无需清除 U4。  首先启动哪个 SYNC-x 输出无关紧要。。。 它与交错无关。
    而是将"CLK"馈入 U3引脚1输入处的 RC (除了馈入 U4-1)。  将 R3和 C9值配置为~20ns 延时时间。  
    将 U3-6处的"CLR"输出更改为"CLK_DLY"、然后将 CLK_DLY 馈入 U5引脚1和5。   
    进入 NOR 输入的这种延时时间将允许 Q-FF 和 QB-FF 在 CLK_DLY 到达之前切换状态并达到稳定、从而使 SYNC-1和 SYNC-2无毛刺脉冲。  
    U4输出无竞态条件。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您的快速而详细的答复。  

    我在设计中进行了建议的更改。 请查看它们、如果我漏掉了任何内容、请告知我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再补充一个问题。 同步脉冲的振幅是否为5V? 我认为内部振荡器会产生振幅为3V 的脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zaka:  

    可以将 SYNCx 振幅运行至5V。  RDM 输入的绝对最大额定值为7V、因此确保没有明显的过冲。  

    我检查了你的重新设计的结构。  我觉得很好。  我没有计算时序;我假设您可以在评估期间对原型进行微调。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!! 谢谢。