This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A04B:使用超大电感器实现负载瞬态响应(1µH)

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478004/tps62a04b-load-transient-response-with-oversized-inductor-1-h

器件型号:TPS62A04B

工具与软件:

您好!

 

我必须放置 原理图的1uH 降压转换器部分(以方便替代 MFR IC 的直接替代产品)、即使建议值为220nH 也是如此。 这是为了包含替代 MFR 降压 IC 的电感值。 "TPS62A04BDRLR"的电感值现在为1µH、而不是建议的220nH。

问题此设计中是否会普遍存在任何问题? 特别是负载瞬态响应和输出稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    TPS62A04只能与220nH 电感器配合使用。 不支持使用不同电感、也无法保证稳定运行。

    此致、Werner