请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62A04B 工具与软件:
您好!
我必须放置 原理图的1uH 降压转换器部分(以方便替代 MFR IC 的直接替代产品)、即使建议值为220nH 也是如此。 这是为了包含替代 MFR 降压 IC 的电感值。 "TPS62A04BDRLR"的电感值现在为1µH、而不是建议的220nH。
问题: 此设计中是否会普遍存在任何问题? 特别是负载瞬态响应和输出稳定性。