This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:低输出电压和放大器;电流问题

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474435/tps61176-low-output-voltage-current-issues

器件型号:TPS61176

工具与软件:

我将 使用 TPS61176设计一个可充电灯串(每个灯串4个 LED)。 尽管元件值看起来是正确的、但我的值仍然低于预期的电压和电流。

配置:

  • 输入:通过铁氧体滤波器实现3.9V 系统电压
  • 模式2 (620kΩ 电阻器)
  • RISET:每串目标19mA 的56kΩ
  • 4.7µH 电感器、SS14二极管
  • 输出分压器:R3 = 1MΩ Ω、R4 = 42.9kΩ

指示灯亮起但变暗。 减少到一个灯串可增加亮度。 IC 温度保持较低。 所有部件都显示出正确的导通性、并且没有意外的接地路径。

如对导致这些低电压和电流的原因有任何指导、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我们的专家目前不在办公室、下星期一将回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您对"LED 指示灯亮起但变暗的含义是什么? 减少到一个灯串可增加亮度。"? 在减少到一个灯串后、LED 电流是否会甚至高于25mA?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    测得的25mA I 是 VIN 处 IC 的输入电流、而不是 LED 灯串电流。

    澄清我的观察结果:

    • 连接所有4个灯串后:VIN 处的25mA 输入电流
    • 连接1个灯串时:VIN 处的22mA 输入电流

    LED 电流大约为每串2mA (基于与台式电源的亮度比较)、大大低于设计的19 -20mA。 当我断开除一个灯串之外的所有灯串时、剩余的灯串变得明显更亮、这表明接收到的电流更大、但我尚未测量确切的 LED 电流。

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    是否尝试过移除 铁氧体滤波器?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我试过、没有发现任何变化。  

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    当 VOUT 低于目标值时、COMP 电压是多少? 您是否尝试过调整 COMP 电容?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    COMP 引脚电压测量值为0.5V。 我已经附上了 PCB 布局的屏幕截图供您查看。 尽管我无法在此板上轻松更改 COMP 电容值、但如果您能想到布局或 COMP 电压是否存在影响调节的任何问题、我会很感激。  

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您是否能够捕获 COMP 电压波形?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我目前没有示波器、

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    是否会减少 R3有任何改进? 了解您现在无法捕获波形、但以后可能可用吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    几天后我就可以使用示波器了。 我认为、当电压低于 OVP 时、更改 R3不会看到改善。  

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我将设置 EVM 并使用此条件进行测试、稍后将为您提供更新。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    期待了解最新情况、

     一旦我接触到示波器、我就会让您知道波形结果

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    谢谢、我会尽快为您提供最新信息。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    R3不仅确定 OVP 阈值、而且还会影响最小升压输出电压。 如果我使用1M R3、最小 Vout 为~12V、即使每个灯串有3个 LED。 这就是我建议减小 R3的原因、以查看其是否有所改善。

    BTW、即使使用1M R3和每串4个 LED、该 EVM 仍能正常点亮 LED。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您建议的 R3值是多少?  

    我现在有一个基本示波器、

    这是 COMP

    这里是 SW

    谢谢、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您可以先尝试500KOhm。