This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:电流纹波和 DCM 边界问题

Guru**** 2494645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474857/tps92692-q1-current-ripple-and-dcm-boundary-problem

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在尝试使用 TPS92692-Q1进行设计、以便用于具有8-16V 输入电压和27V 输出电压以及105W (最大值为3.9A)的降压/升压电路。 此外、他们希望电感器和 LED 负载上的电流波纹小于200mA。  

在本例中、我做了一些简单的计算、发现在504kHz fsw 以下的情况下、客户必须使用大约80uH 的很大电感器。 在这种情况下、CCM-DCM 的边界功率将降至1-2W、与100W 最大功率相比非常小。 因此、请您对以下问题和关注提供帮助:

1. CCM-DCM 之间的这种极小边界功率是否会对设计和某些 LED 调光工作情况产生风险/影响?

2.是否有其他方法可以帮助减少电流波纹? 适合此类客户要求的其它拓扑?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    另一个应用问题、当客户尝试使用 TPS92692-Q1 EVM 来实现降压/升压时、他们调整了外部元件参数作为附件计算器文件中的输入。 (一些参数与 Excel 中建议的参数略有不同:VIN=13.5V 、Vout=27V、IADJ=1V、Ccomp=15nF (无其他并联电容器)、TSL=510K、L=25uH、0.04Ω;0.013Ω)。

    他们发现、当 Iadj 电压大约为1V 时、输出不稳定、并且捕获了下图所示的 PFET/NFET/Vin/Iout 波形。 似乎在 NFET 和 PFET 关闭时触发了一些保护。 但是、当客户将斜率电阻降至220k Ω 并将 Ccomp 降至182nF 时、该器件可以正常工作。

    请给出一些可能的原因、以及如果建议调整斜率电阻器和补偿电容器、因为它似乎远离建议的值、谢谢。

    e2e.ti.com/.../6012.TPS92692_5F00_BuckBoost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manu、昨天是美国国庆节、很抱歉耽误了时间。 我会尽快审查您的帖子、并尽快回复您。

    此致!
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我今天开始查看您的帖子

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我有很多问题。。 最好安排一次会议。

    我将需要您向我发送原理图、以便我可以确保此设计没有任何问题。

    如果输出电压始终高于输入电压、您的客户为什么要使用降压/升压转换器、而不是升压转换器?

    最终应用是什么?

     此外,在低压线路(8Vin ),您将发送一吨电流通过您的电路.. 假设效率为90%(鉴于大电流的预期损耗、这很慷慨)、您可能会看到输入端电流约为15安培。 这是我的第一个问题、我们的器件仅符合125 °C 等级、我不知道您的客户希望此器件在何种环境下运行、但您可能预计 PCB 会由于此功率耗散而纯变得非常热。 为了防止我们的器件发生故障、您的客户必须非常好地优化热性能、他们可能必须使用非常大的 FET 来适应电源规格。 使用大型 FET 的问题在于、我们器件中的 FET 驱动器不用于驱动大型 FET、因此您的客户可能不得不使用外部 FET 驱动器。  我们不建议在这些条件下运行器件、因为我相信这将非常难以无故障实现。  

    关于 CCM-DCM 边界条件、您是否说在给定80uF 电感器的情况下、105W 的电感器将处于 CCM 高于2W 的状态? 如果是这种情况、裕度会很大。

    进入您的第二期... 根据您提供的波形、我认为您必须调整补偿网络、因为这看起来像是某种不稳定、可能是 您看到的振荡的原因。 我确实需要原理图来提供更全面的反馈、但要确保补偿网络的带宽不会过宽、否则电路将需要太长的响应时间并会发生振荡。 此外、我还想了解是否触发了任何故障、这将帮助我弄清您的器件为什么关闭。

    最后、您提供了值、但我不知道"TSL=510K "是什么意思。

    很抱歉、我已经得到 E2E 帖子的支持。

    此致!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的答复。 我已经向您发送了电子邮件、让我们举行在线会议来详细讨论该问题。

    BR、

    制造商