工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在尝试使用 TPS92692-Q1进行设计、以便用于具有8-16V 输入电压和27V 输出电压以及105W (最大值为3.9A)的降压/升压电路。 此外、他们希望电感器和 LED 负载上的电流波纹小于200mA。
在本例中、我做了一些简单的计算、发现在504kHz fsw 以下的情况下、客户必须使用大约80uH 的很大电感器。 在这种情况下、CCM-DCM 的边界功率将降至1-2W、与100W 最大功率相比非常小。 因此、请您对以下问题和关注提供帮助:
1. CCM-DCM 之间的这种极小边界功率是否会对设计和某些 LED 调光工作情况产生风险/影响?
2.是否有其他方法可以帮助减少电流波纹? 适合此类客户要求的其它拓扑?
BR、
制造商