This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50R1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24780S, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467704/bq40z50-r1-bq40z50r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ24780SEV2400BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好  

我们已使用 BQ40Z50-R1 IC (16.8V)构建了一个4S1P 电池组、

目前我们的产品在生产中使用的电池组,我们有一些问题有待解决,请看下面

在充电/放电期间、我们在4S1P 中发现了无法捕获的 SM 总线通信错误、因为它是非常随机的、所以在记录期间、任何参数上都会随机发生 SMBus 错误。

2.当我们突然从90%给电池充电(通过 BQ24780S 充电器 IC 给电池充电)突然发生充电失败,一旦我们断开充电器,我们又连接电池正在充电。 这种情况很少发生、很难捕捉。

此外、当发生 SMBus 错误时、可以通过向电池组发送复位命令来在不影响产品性能的情况下复位电池。

附加了 gg 文件 FYI

e2e.ti.com/.../4S1P_5F00_AEgasgauge-file.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在没有表示问题的日志文件的情况下很难确定根本原因、但在.gg 文件中、寿命安全事件跟踪触发了哪些保护。 如果禁用了充电、则很可能触发保护、从而 打开充电 FET。 根据.gg 文件、已触发、可禁用充电 FET 的保护如下所示:

    再次产生故障并查看其中哪一项增加可以显示此时正在触发哪种保护。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们也面临着这一问题

    在充电/放电期间、我们在4S1P 中发现了无法捕获的 SM 总线通信错误、因为它是非常随机的、所以在记录期间、任何参数上都会随机发生 SMBus 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    读取器件的轮询速率是多少? EV2400是否用作主机?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将读取数据2秒一次、并在我们的产品中记录数据10秒。

    我们已在 SM 总线线路上连接了控制器-充电器 IC -电池。我们不使用 EV2400作为主机。

    此致

    ANANDAN N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是否有任何其他元件与电量计共享通信线路? 这可能会导致线路上的冲突。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没有、线路上没有串联端接电阻器、除此之外没有其他元件与电量监测计共享 SM 总线。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是否有可能接收到错误的示波器捕获? 此外、发生误差时的电池电压是多少? 它是否可能达到关闭状态?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    实际上、我们无法通过示波器捕获误差。 因为它是随机发生的。

    蓄电池正在充电、此时发生 SM 总线通信错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这很难确定根本原因、因为无法接收到示波器捕获并且 EV2400未用作主机、如果可以在此问题与其触发时发生的情况之间建立相关性、我们可以更好地了解这一点。

    发送复位消息时、问题是否会消失?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在研究它。

    我们还发现了另一个问题、我们已构建4S1P (16.4V)电池组并已在启用关断模式的情况下将其放入库存中。 电池组发生故障、其中一节电池低于2.8V、并且我们已将 CUV 设置为2.8V。由于出现故障、敬请帮助我们解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    CUV:延迟值是什么? 在电压低于阈值的时间内达到该值分配的时长后、DSG FET 才会触发。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已将延迟时间设置为2秒、但在其中一节电池达到每节电池2V 的电压时、电池也会深度放电。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果可能、请提供此事件的 bqStudio 日志文件。 这将使我们能够确认此时测量仪表内发生了什么情况。

    当触发该保护时、是否有可能查看 XDSG 位是否被正确置位?

    此致、

    Anthony