主题中讨论的其他器件: BQ24780S、 EV2400、 BQSTUDIO
工具与软件:
你(们)好
我们已使用 BQ40Z50-R1 IC (16.8V)构建了一个4S1P 电池组、
目前我们的产品在生产中使用的电池组,我们有一些问题有待解决,请看下面
在充电/放电期间、我们在4S1P 中发现了无法捕获的 SM 总线通信错误、因为它是非常随机的、所以在记录期间、任何参数上都会随机发生 SMBus 错误。
2.当我们突然从90%给电池充电(通过 BQ24780S 充电器 IC 给电池充电)突然发生充电失败,一旦我们断开充电器,我们又连接电池正在充电。 这种情况很少发生、很难捕捉。
此外、当发生 SMBus 错误时、可以通过向电池组发送复位命令来在不影响产品性能的情况下复位电池。
附加了 gg 文件 FYI