Thread 中讨论的其他器件: BQ2576
工具与软件:
您好!
我正在研究电源架构、其中必须使用3种不同的电源-太阳能12-60V、开关电源(AC-DC)为12VDC、汽车11V-32V。 我遇到了 BQ25756RRVR 部分、它符合我们的应用、我需要对此进行一些说明。 我的负载功率要求约为600W。 我需要12V 的稳压输出电压。 BQ25756RRVR 将输入电流限制为20A。 假设输入电源能够满足电流要求、我想知道如何做到这一点
- BQ25756RRVR 是否可以并联以提高电流要求? 如果是、是否需要同步? 在这种情况下、当我串联或并联太阳能电池板时、MPPT 是否可以工作?
- 对于该高电流和11-32V 宽输入、是否有任何器件建议用于提供汽车浪涌/突降/启动等输入电源保护
- ?
此致
Narendra Singh