This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756RRVR 并联连接

Guru**** 2494815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475029/bq25756-bq25756rrvr-connections-in-parallel

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ2576

工具与软件:

您好!

我正在研究电源架构、其中必须使用3种不同的电源-太阳能12-60V、开关电源(AC-DC)为12VDC、汽车11V-32V。 我遇到了 BQ25756RRVR 部分、它符合我们的应用、我需要对此进行一些说明。 我的负载功率要求约为600W。  我需要12V 的稳压输出电压。 BQ25756RRVR 将输入电流限制为20A。 假设输入电源能够满足电流要求、我想知道如何做到这一点

  • BQ25756RRVR 是否可以并联以提高电流要求? 如果是、是否需要同步? 在这种情况下、当我串联或并联太阳能电池板时、MPPT 是否可以工作?
  • 对于该高电流和11-32V 宽输入、是否有任何器件建议用于提供汽车浪涌/突降/启动等输入电源保护

此致

Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendra:

    Unknown 说:
    在这种情况下、当我以串联或并联方式连接太阳能电池板时、MPPT 能否正常工作?[/QUOT]

    如果每个 BQ25756都连接到其自己的太阳能电池板、MPPT 将并行工作。 当并联的 BQ25756 IC 具有相同的输入源时、MPPT 将无法工作。

    Unknown 说:
    对于这种高电流和11-32V 宽输入、是否有关于汽车浪涌/转储/启动等浪涌输入功率保护的任何器件建议

    BQ25756 IC 的最大额定电压为85V。 BQ25756不会出现电压浪涌。 我不熟悉输入电源保护、但您或许可以使用 TPS4800-Q1 来防止过流和短路? 如果需要、我可以咨询电源保护专家、为您提供更多建议。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您确认并联连接。

    关于太阳能输入、当我们将电池板串联并提供该组合电压作为并联 BQ2576的输入时、MPPT 是否有效?

    此致  

    Narendra Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendra:

    [报价 userid="422313" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1475029/bq25756-bq25756rrvr-connections-in-parallel/5666038 #5666038"]关于太阳能输入、当我们串联电池板并提供此组合电压作为并联 BQ2576输入时、MPPT 是否有效?

    不会、MPPT 会在这里无效。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我不知道串行/并联组合期间 MPPT 不会遵循的限制因素。 根据电压/电流要求、以串联/并联方式连接太阳能电池板是非常标准的做法。 市场上有多种支持12/24/36/60V 解决方案的 MPPT 充电器终端产品、我确信他们不会采用1S 配置连接、因为可提供12V 面板。 它们可任意组合使用。

    对于我们的应用、您有没有其他可以连接的建议(例如2S 或2S2P 配置)、MPPT 应该可以使用? 我需要500至600W 的功率、因此我想  并联 BQ25756。

    此致

    Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendra:

    感谢您耐心等待。 请允许我澄清一下 BQ25756的 MPPT 功能。

    BQ25756上的 MPPT 会通过扫描 VAC_DPM 电压并找到扫描中的最大充电电流来运行。 此算法使得 BQ25756能够找到多个串联或并联太阳能电池板的最大功率点。 BQ25756的 MPPT 算法也将忽略局部最大点。 MPPT 算法也会对面板进行全面扫描、以重新定位设定时间内的最大功率点。

    由于 MPPT 算法的原因、2个 BQ25756 IC 无法在相同的太阳能输入下并行工作。 它们的 MPPT 算法会相互扰乱。 通过强制 BQ25756 IC 同时进行全电池板扫描、您可以解决此问题、但我们尚未验证此功能。

    请告诉我这是否合理、如果您对此有任何问题、请告诉我。

    对于您的应用、我建议使用2个 BQ25756 IC 并联为电池充电。 每个 BQ25756s 由一组单独的太阳能电池板供电。 我制作了一个简单的方框图、显示了它的外观:

    请告诉我这是否适合您的应用、如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、我理解您所说的内容。 鉴于我们的电源要求相当高、TI 还有其他可接受高输入电流的建议吗?

    此致

    Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Narendra:

    对于更高的输入功率要求、可能必须使用更复杂的系统。

    我在下面附上了一些可能有助于实现以下目标的参考设计:

    此致、
    埃森·加洛韦