This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:焊接时、焊锡膏通过电路板流入背面图案、如何处理?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476351/tpsm365r6-when-soldering-solder-paste-flows-into-the-backside-pattern-through-the-board-via-how-to-deal-with

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到了焊接问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

 数据表中的焊盘图案示例中有过孔。

但是在安装时、焊料通过电路板过孔流入背面图案。

应该如何处理这一问题?

我是否应该在背面图案上应用阻焊剂?

或者、如果没有必要、我会消除通孔。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我不建议 移除过孔、因为这样可以改善散热。 我只需要在底部添加另一个等效的多边形、以便改善热性能。  

    您也可以尝试埋葬过孔或遮盖过孔。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的答复。

    我找到了一份关于如何处理底层的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa120/sloa120.pdf

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    收到了、感谢您推广我们的器件。  

    谢谢、

    Richard