This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:当输入为交流110V 或 AC220V 时、如何将输出电压固定为12V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477234/ucc28740-how-to-fix-the-output-voltage-is-12v-whenever-the-input-is-ac-110v-or-ac220v

器件型号:UCC28740

工具与软件:

你(们)好

我们遵循 TI 参考设计、使用 UCC28740来生成5V 和12V 输出、

但当 VIN 为交流110V 时、输出电压5V、12V 稳定

   当 VIN 是交流220V、Vout 是5V、稳定的、12v 变为24V、对吧?

当 Vin 为 AC110V 或 AC220V 时、如何解决 Vout 为12V 的问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们将按照收到的顺序审核您的问题。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我查看了您的原理图、可能是关闭到辅助绕组噪声触发 OVP。  为了解决这一问题、需要使用 RCD 钳位而不是 TVS 来保护开关节点并在输出整流器上进行缓冲。  以下链接将为您提供一份应用手册、讨论 UCC28740的初级故障检测问题以及解决方法。  应用手册中提供了有关如何设置 RCD 钳位和缓冲器的信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

     

    另外、我建议使用下面链接中的 Excel 设计工具查看该设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC487

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、